欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

化学蚀刻(金属蚀刻)

  • 2023.01.30 16:15:52
  • 米思米
  • 3442

 应用化学蚀刻的加工技术统称为化学加工(chemical machining),是通过将化学溶解作用集中、限制在材料的某一部分来获得所需形状和尺寸的加工方法。

 化学蚀刻可大致分为如下2种。

 (1)    化学冲切(chemical blanking)

 是指通过穿透材料的蚀刻,从片状或箔状材料上切出或冲出各种形状部件,或是进行冲孔的加工工艺。

 (2)    化学铣削(chemical milling)

 是指蚀刻深度保持在材料的厚度范围以内,部分或完全去除相对较厚的材料以获得所需的三维形状的加工工艺。

   这两种方法的唯一区别,仅仅只在于蚀刻是否穿透材料,在使用抗蚀剂(保护膜)保护非加工部分的方法以及蚀刻方法方面,两者采用的方法是相同的。
   根据这一分类标准,用薄板生产精密机械和电子元件的方法对应于化学冲切,而印刷制版、铭牌以及打标等处理中的蚀刻则对应于化学铣削。

化学蚀刻(金属蚀刻)

   在印刷电路板和集成电路的蚀刻中,需要让蚀刻的铜材料被蚀穿,所以这是属于化学冲切,但塑料基板仍保持完整,所以并不能称之为对于铜材料的完全化学冲切。
   然而,为了将蚀刻作用集中控制在材料表面需要蚀刻的部分,这两种加工方法都需要采用某种手段,用抗蚀剂覆盖住非加工部分,以保护其免受蚀刻。
   因此,在这些加工方法中,并没有像许多其他加工方法那样使用工具或相当于工具的物品。在各种机械加工、放电加工、电解加工、超声波加工中,都需要使用工具或相当于工具的电极,通过让其与加工材料之间进行相对运动来完成加工。
   如上所述,化学冲切和化学铣削的唯一区别,在于蚀刻是否穿透,而由于这种区别导致了不同的加工特性,因此这两种工艺的应用领域也明显不同。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities